结果:找到"电压监控 湿度控制器",相关内容1000条
- 接layout项目
- 本人对电机驱动类电子产品的设计具有丰富的经验,主导过多类产品开发,开发产品大部分已投入市场中。现利用业余时间承接PCB设计,有需要联系。提供最优质的设计服务!遵循保密的原则,让您更放心。合作项目,可以提供样机的成本控制辅助服务,在不改动软件的情况下,优化电控成本。合作内容:电路设计,PCBLAYOUT期待您的洽淡
- 所属专栏: Layout布线 标签: layout 电机控制器 发帖人:木木电控 发帖时间:2022-10-17 22:14:00
- 150V降压电流400mA非隔离式恒压芯片
- 方案:电动车仪表盘、控制器专用芯片,替代PN6005描述SL3150是一款降压调节器,它提供精确的恒定电压(CV)无光耦合器调节。它有一个集成150VMOSFET以简化结构和降低成本。这些特征使其成为离线低压的理想调节器电源应用,如家用电器和备用电源。SL3150是绿色模式操作调节器。峰值电流和开关频率随着负载而降减少。该功能提供了出色的轻负载时的效率,并提高总体平均效率。SL3150功能各种保护,包括热保护关断(OTP),VCC欠压、闭锁(UVLO),过载保护(OLP),短路保护(SCP)和开路环路保护。SL3150采用SOP7封装。特征初级侧CV控制宽输入范围:15V~150V集成150...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: DCDC 降压恒压 控制器 发帖人:senliwel 发帖时间:2022-06-17 10:28:00
- 智能监控系统是由哪几个架构组成的?
- 随着互联网的快速发展,信息价值与信息传送范围形成正比,物联网的应用将这种范围进一步扩展,把信息的价值更大的体现了出来。安防行业作为我国物联网领域应用最早的行业之一,物联网的发展,推动了安防行业往标准化方向发展,往信息开放方向发展,监控管理系统自然也在数据中心级的运维管理工作中的地位越来越高,其重要性也越来越被管理者重视。我们今天就来聊聊,智慧安防监控系统的基本结构。智能视频监控系统的逻辑结构主要分为视频采集、智能视频分析、监控中心三部分。大部分监控管理系统都适用于这套结构。其主要功能是:1.视频采集:由监控摄像机进行视频采集。2.智能分析模块:实现运动目标检测、分类、跟踪并进行行为和事件检测...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 智能监控 监控系统 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-28 10:26:00
- 超市网络视频监控系统解决方案
- 一、连锁超市网络视频监控系统应用需求分析随着城市生活节奏逐渐变快,功能齐全、货源完备的大型超市逐渐取代了传统的百货商场,走入都市人的生活,成为城市人消费的重要场所。因此超市网络视频监控系统的建设显得日益重要。大型超市具备一定的规模,相当的面积,全部实行无人售货,由顾客在无人干预的情况下挑选喜爱的商品,避免售货人员左右顾客的购买欲也不担心顾客的购买能力低而引起的尴尬;为保证充足的货源、齐全的品种,还必须在仓库储存足够的货物储备。在日常的管理中,需要避免货品被不良顾客顺手牵羊,避免他人的蓄意破坏,避免顾客在人潮过多时发生意外;还要保障仓库的货物安全,进行员工的管理等工作。因此,必须配备一套完备的...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 超市监控 监控方案 监控系统 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-19 15:50:00
- 光纤基础知识详解
- 根据使用场合的不同,分为室内光缆,室外光缆,分支光缆,配线光缆。光纤根据传输方式可分为单模和多模,所以监控一般使用单模光纤。单模光纤:只传输一种模式光信号的光纤,常规有G.652,G.653,G.654,G.655等传输等级分类,单模光纤传输百兆信号距离可达几十公里。多模光纤:能传输多种模式光信号的光纤,为G.651等级,根据光模式分为OM1,OM2,OM3,多模光纤传输百兆信号最远传输距离2公里。光纤的构造通讯用光纤是由通过内部反射来传输光信号的玻璃构成的。玻璃光纤的标准直径为125微米(0.125毫米),表面覆盖有直径250微米或900微米的树脂保护涂层。玻璃光纤的传送光的中心部分称为“...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 监控 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-08 16:40:00
- 湿度控制开关
- 请人设计一种带输入电压监控功能的湿度控制器,启动/停止湿度可调,湿度在设定范围内接通电源输出,其他要求如下输入电压:11.5V-15V输入电压低于11.5V断开输出输出电压:5V输出电流:3A湿度测量范围:0~100[%]RH湿度测量精度:±1[%]RH参数设置值:湿度全量程0~100[%]RH显示方式:三位LED数码管显示电压和湿度epaynow@hotmail.com
- 所属专栏: 项目外包 标签: 电压监控 湿度控制器 发帖人:CARfort 发帖时间:2021-05-28 01:16:00
- Powerbus二总线应用案例
- 图片
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 新风系统 温湿度监测系统 一氧化碳浓度监测 电梯前室压差监控系统 防火门监控系统 电气火灾 发帖人:晓东pbus 发帖时间:2019-05-06 14:12:00
- 51单片机+DHT11+1602显示屏控制四个继电器
- 开源分享一个51小制作项目1基于51单片机温湿度的检测及控制的设计在以下这儿帖子中我会贴出源码原理图pcb以及设计文档,以及整个系统的介绍。福利包含的所有元器件清单也会贴出并且均可在立创商城购买~~!!!简单介绍这个作品的整个系统。1.本设计基于STC89C51/52(与AT89C51/52、AT89S51/52通用,可任选)单片机;2.AT24c02芯片掉电存储设置的上下限;3.四个按键为设置、加、减、确定,实现了阀值的调节;4.LCD1602液晶显示,上面行显示当前的温度和湿度,下面行显示相应的冷、热、干、湿;5.配用全数字型温湿度传感器DHT11,温度测量范围0℃--50℃,湿度测量范...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 51单片机 DHT11 1602 温湿度控制 发帖人:小魔王养的猪 发帖时间:2018-11-16 23:32:00
- 18年新款C2000PiccoloMCU推荐——TMS320F280049
- 芯片简介TMS320F280049是TI最新C2000Piccolo系列(该系列的最高级型号为TMS320F280049C,具有可配置逻辑块CLB,而不带C标的则没有CLB)。该系列芯片带有能与TMS320F2837x级Delfino系列芯片相媲美的超强外设+复杂数学处理能力,但价格定位在2807x和2806x之间。笔者认为,新产品若采用此型号芯片,能以接近2806x的价格,获得更低的功耗和足以与2807x媲美的性能和外设,因此十分值得开发数字电源、电机驱动器的工程师和学生朋友们使用!笔者自己已经在最新的项目中采用了该型号的芯片,这款芯片功能确实十分强大,相比之前流行的28335来说,各方面...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: C2000 TI DSP MCU 控制器 电源 电机 控制 发帖人:njyq2008 发帖时间:2018-06-11 20:27:00
- 具备RS485接口的万能空调自动遥控器(机房动环专用)
- 【报名阶段需要填写的内容】1.参赛者姓名(必填项):Tesla2.单位或学校名称(选填项):3.当前职务或职称(选填项):4.参赛作品的名字(必填项):具备RS485接口的万能空调自动遥控器5.简要陈述您的idea和作品(必填项):主要用于基站机房\配电房内部空调控制,接入动环系统(需采用RS485总线),现有控制大多采用自动开机模块配合断电实现,一般不具备空调模式、温度、风速等控制;而带有控制板接口的空调如大金等品牌,控制板价格接近半台空调了,为节省成本,便于安装施工(施工不破坏空调),本次设计采用单向遥控的方式对空调进行控制,控制器自带温湿度传感器,对环境温湿度进行采集,自动控制空调进行...
- 所属专栏: 参赛帖子 标签: RS485 自动控制万能空调遥控器 温湿度传感器 基站机房 配电房 发帖人:Tesla 发帖时间:2018-05-17 08:35:00
返回